23.09.2013 19:46 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
So isses! Wenn der Controler seine Schaltspannung mitbringt und die SPS Relaiskontakte hat! |
23.09.2013 20:25 | |
Beiträge: 43 Bewertung: (0) |
Ja wir Berner sind hald etwas langsam. Vielen lieben Dank. |
01.10.2013 12:21 | |
Beiträge: 43 Bewertung: (0) |
Das ist eine Gute Idee. Im anhang findest Du die anschlüsse.
Dateianhanganschlüsse.pdf (68 Downloads) |
01.10.2013 13:40 | |
Beiträge: 43 Bewertung: (0) |
Hallo 190B,Vielen lieben Dank, Darf ich dich noch um einen letzten gefallen bitten. Kannst Du evtl. meine Schaltung mal ansehen und mir sgen, wie man die schltung noch etwas anspruchsvoller machen kann z. B. mit sonderfunktionen. Gruss cymo Dateianhangspsporgrammierung.pdf (53 Downloads) |
03.10.2013 19:35 | |
Beiträge: 43 Bewertung: (0) |
Guten abend,ich hoffe jemand kann mir helfen. Seit tagen versuche ich die schaltung zun laufen zum bringen. die schaltung soll: Ø Wenn der Bewegungsmelder (I1) und Timer (I4) geschlossen sind leuchtet LED rot und LED grün über das Ausgangsrelais (Q1). Ø Wenn Timer aktiv ist und die Fenster (I2) oder die Türe (I3) offen sind. Kommt ein Signal an das Ausgangsrelais (Q2). Ø Wenn der Bewegungsmelder (I1) geschlossen, die Türe (I3) offen ist. Kommt ein Signal an das Ausgangsrelais (Q3). Ø Wenn der Bewegungsmelder (I1) geschlossen, die Fenster (I2) offen sind. Kommt ein Signal an das Ausgangsrelais (Q4). DateianhangMicrosoft Office Word-Dokument (neu).pdf (52 Downloads) |
Folgen Sie uns auf