26.08.2008 22:59 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Nach der Installation 1.1 kann man direckt Upgrade 6.0 Starten |
27.08.2008 04:37 | |
Beigetreten: 23.06.2008 Letzter Bes: 10.02.2021 Beiträge: 3181 Bewertung:
|
6.0 ist leider nur eine Demo, da fehlen in paar Funktionen. Würd es auch wie gravieren_ beschieben hat probieren. Wobei bei der alten Version schon mal was neues drin sein sollte.... hab noch V3 auf CD (würds dir schenken) |
Versuch macht kluch .... |
|
27.08.2008 15:06 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 10.01.2021 Beiträge: 1685 Bewertung:
|
Hallo Nachbar, welche Funktionen fehlen dir denn??? Bisher hatte die DEMO-Version nur eine einzige Funktionseinschränkung - es konnten keine Schaltungen zur bzw. von realen LOGO!-Modulen geladen werden! MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
28.08.2008 04:57 | |
Beigetreten: 23.06.2008 Letzter Bes: 10.02.2021 Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Naja, eben diese |
Versuch macht kluch .... |
|
28.08.2008 06:44 | |
Beigetreten: 26.08.2008 Letzter Bes: 17.12.2019 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Ein Demo Version ist ein Demo Meine Ver. 6.0.17 ist OK
|
28.08.2008 16:39 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 10.01.2021 Beiträge: 1685 Bewertung:
|
Hallo Nachbar, ich sehe das wie clime1, mehr kann man von einer DEMO-Version nun wirklich nicht erwarten. schließlich sind damit Projektentwicklungen (inkl. abspeichern!)und PC-basierende Simulationen uneingeschränkt möglich. So werden Investitionen erst erforderlich, wenneine Lösung mit dem LOGO!-System von Anwender erfolgreich geprüft wurde! Das leistet sicher nicht jede DEMO - also hier ein ganz ausdrückliches LOB an SIEMENS (auch wenn es hard- und softwareseitig noch Verbesserungspotential gibt)! MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
29.08.2008 05:07 | |
Beigetreten: 23.06.2008 Letzter Bes: 10.02.2021 Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Lob hab ich keines an Siemens ausgesprochen... Habe auch die News Box für 300.- bestellt.... und nächste Woche wird die sicher auch nicht kommen. Conrad hat schon um eine Woche verschoben.... Ein anderer Lieferant meldet sich garnicht mehr. Meine Heizungsteuerung habe ich nun in einer V5-Version und eine in V6. Ok, die Logo->Pc und PC->Logo -Funktion ist die einzige Einschränkung. Programmieren kann man ganz toll, aber wenn man was auf die 0BA5 übertragen will, muß man wieder auf die alte Version gehen. Zum Programmieren und Simulieren reicht sie ja. Daher dachte ich ja schon, wenn ich das Udate auf V6 installiere, geht es, aber Pustekuchen. Also die Vollversion V5 wieder dazu installieren. Bin davon ausgegangen, daß marced auch gerne "übertragen" möchte, also kommt die V6 ja nicht in Frage für ihn, oder seh ich das falsch? |
Versuch macht kluch .... |
|
Folgen Sie uns auf