17.09.2010 11:53 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Aso, ich dachte es geht hier um den Mischer im Vorlauf des Heizkreises.... Da sieht es natürlich anders aus. |
19.09.2010 12:05 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Ja es ist eine RTL Fubodenheizung. Womit sollte ich die RTL kästen denn steruen? MFG, Frank |
20.09.2010 16:58 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Also bei uns wurden folgende Kästen verbaut: HEIMEIER UP-Kasten Multibox C/E http://www.heimeier.com/de/index.asp?art=explorer&artikel=1095&g1=3&g2=25&g3=25&g4=5&g5=0&g6=0 MFG, Frank |
20.09.2010 20:22 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Ja tut mir leid musste selbst erstmal rasufinden was da genau verbaut wurde. MFG, Frank |
Folgen Sie uns auf