03.03.2015 20:31 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.09.2024 Beiträge: 33817 Bewertung: (4201) |
Hier noch das Programm.
DateianhangHoflicht.zip (102 Downloads) |
03.03.2015 21:10 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Danke an euch beide, ganz schön komplex. Was genau macht der B012 in deinem Programm @ixo65? Muss der nicht auf 0,5 sec statt 5 sec? Habe den Ausgang vom Dauerlicht auf Q2 weggelassen, da ja der Eltako schon "Befehl An" bekommen hat und der Dauerlichtschalter lediglich den Ausschalttimer reseten muss. Aber vielleicht habe ich auch was übersehen.. Große Klasse, die Phase von Eltako (100%) wird einfach über die von Eltako (10%) gelegt und ich habe volles Licht, fällt diese nach 3 min oder Tasten wieder ab, ist Grundlicht wieder aktiv. Eine schöne Spielerei die die etwas kostspieligen Lampen, die das können, ersetzt. Somit genügen normale (dimmbare) LED Außenlampen. Und der Taster könnte ebenfalls um einen Präsenzmelder erweitert werden. DateianhangHoflicht_mod.lsc.zip (77 Downloads) |
Folgen Sie uns auf