10.02.2017 17:02 | |
Beiträge: 32 Bewertung: (2) |
Hallo MSey, zuerst mal was Grundsätzliches. Es ist anscheinend normal, dass die Logo 0.4V ausgibt, wenn sie nicht belastet ist. Bereits ein 10kOhm Widerstand kann da aber Abhilfe schaffen. Dies ist normalerweis nicht nötig, weil der Ausgang in der Regel belastet wird. Wenn Du mit einem HIGH am Ausgang schalten willst, kannst Du bei Deiner Schaltung bleiben. Wenn Du es wie StefanKo machst, wird Deine Schaltung bei Ausgang LOW aktiv und du müsstest die Ausgänge in der Software invertieren (Ginge auch). Die "Verpolungsschutzdiode" brauchst Du definitiv nicht. Dies wird wie bereits erklärt von der LED gemacht und wenn man noch einen Schritt weiter geht, übernimmt dies bereits die Diode vom Optokoppler. Der Ausgang kann nicht nur nach Masse schalten, sondern auch eine positive Spannung ausgeben, sodass Du dein Optokoppler bei einem HIGH aktiv wird, was sie ja auch tut. Was also nicht funktioniert ist das Ausschalten. Die 0.4V können eigentlich den Optokoppler nicht ansteuern, da wir über dessen Diode eine Spannung von mindestens 1.3V bräuchten, damit dieser durchsteuert. Im Weiteren haben wir noch eine LED in Serie, die etwa 2V vernichtet. Um der Sache auf die Schliche zu kommen, wäre es gut, wenn du uns sagen könntest, welche Spannungen du wo misst. Also immer von Masse aus gemessen an der LED, am Optokoppler und am Widerstand. Der Strom wäre auch noch wichtig. Wie kommst du darauf, dass noch ein Strom in der Diode des Optokopplers fliesst? Schaltet deine Last nach dem Optokoppler willkürlich ? und wenn ja: was hast du für eine Last angehängt? Hier noch ein guter Link zu Deinem Optokoppler:http://www.tech-ecke.de/index_quereinstieg.htm?/elektronik/optokoppler.htm Damit kannst du selber kontrollieren ob deine Schaltung richtig berechnet ist. Mir ist aufgefallen, dass für die Ansteuerung meistens 10mA verwendet werden und nicht wie von dir erwähnt 1-2mA. Falls du da was änderst, muss die in Serie geschaltete LED auch diesen Strom verkraften können. EDIT: Habe soeben gesehen, dass in der Zwischenzeit noch gepostet wurde... Ich würde mich mal darauf konzentrieren, dass die Schaltung mit dem Optokoppler sauber läuft und die 0.4 V am Ausgang der Logo vernachlässigen. Und NEIN: Du stehst nicht auf dem Schlauch mit Deinem letzten Beitrag |
Zuletzt bearbeitet von: Flexy am: 10.02.2017 17:33:30 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
10.02.2017 21:59 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.09.2024 Beiträge: 33823 Bewertung: (4203)
|
@ e-bastler, du hast wie immer recht. |
Folgen Sie uns auf