07.11.2014 07:57 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Da die LOGO! keine Gleitpunktarithmetik beherrscht, wird das sowieso nur eine "Schätzung". |
07.11.2014 08:36 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Wie lange läuft denn die Förderschnecke ungefähr? |
07.11.2014 08:42 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Schau mal, ob Du damit zufrieden bist. Beim Übertrag der Grammzählung in den Kilogrammzähler werden jedes mal 7g verschluckt.
DateianhangPelletgewichtserfassung.zip (86 Downloads) |
07.11.2014 08:42 | |
Beiträge: 53 Bewertung: (0) |
Die läuft 6sek danach pause 10sek , 6sek lauf usw... |
09.11.2014 10:14 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Ja. Da man aber bei LOGO! keine Nachkommazahl (9,5) eingeben kann, wird hier der Faktor als das 10fache (95) eingetragen. Deshalb schaltet der nachgeschaltete Schwellwertschalter B006 auch erst bei 10000 und nicht bei 1000, um den Übertrag in kg-Zähler zu bilden. Zu den Verweisen: siehe hier.... /tf/WW/de/Posts/116241#top |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
16.11.2014 10:20 | |
Beiträge: 53 Bewertung: (0) |
kann mir einer sagen, warum ich an der Logo nicht in meinem Menü blättern kann ? Am TD funktioniert alles
Dateianhangmenü.zip (92 Downloads) |
16.11.2014 10:33 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Vielleicht weil die LOGO! keine F-Tasten hat? |
Folgen Sie uns auf