15.03.2017 22:22 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 33809 Bewertung: (4200)
|
zu 1.) Die LOGO! hat einen spannungsausfallsicheren FLASH-Speicher für das Programm. zu a.) und b.) Ich würde dir das Siemens LOGO! Starter-Kit 0BA8 12/24 RCE vorschlagen. Das Starter-Kit hat die Siemens Bestellnummer 6ED1057-3BA00-0AA8. Kaufen kannst du dies z.B. hier: |
16.03.2017 05:20 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 33809 Bewertung: (4200)
|
Das ist nicht richtig, was du schreibst. An ein 230VAC Basis- oder Erweiterungsmodul können Sie kein 24VDC Erweiterungsmodul anschliessen. Siehe die Tabellen aus dem Handbuch im Anhang. DateianhangLOGO! 8 Soft Handbuch 0BA8 2016_07 (FS4) S. 33-34.pdf (133 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf