17.04.2015 13:27 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Nur mal als Laie ohne Garantie ob das so geht! |
17.04.2015 13:46 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Dann wäre die Stopuhrvariante eine Lösung!? |
17.04.2015 14:21 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hi GeFaKu, danke für deinen Tipp. Gruß Stefan |
17.04.2015 16:01 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 32878 Bewertung: (4064) |
Ich habe dir mal etwas fertig gemacht.
Dateianhang6_Betriebsstundenzähler.zip (198 Downloads) |
17.04.2015 23:24 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 21.04.2024 Beiträge: 742 Bewertung: (47) |
Da es bei einer Anzeige in kWh und einem Verbrauch von 0,028kWh je Pumpe sicher nicht auf eine minutengenaue Berechnung ankommt, würde ich eine etwas einfachere Berechnung mittels Betriebsstundenzähler und aus dessen Wartungszähler resultierenden Stundenimpuls wählen. Und weil die LOGO nur mit 16 Bit rechnet und daher nur bis 32.767h (etwas über 3,5 Jahre Nonstop) je Pumpe verarbeiten kann (auch wenn BS- und Vor-/Rückwärtszähler bis 99.999 arbeiten), kommt man nur auf max 917kWh. Daher würde ich auch beim Verbrauch nur durch 100 statt 1000 rechnen. So hat man noch eine Nachkommastelle bei der Verbrauchsanzeige (max. 917,5kWh). Allerdings kann so im Gegensatz zur Anzeige ohne Nachkommastelle (6x 917 = 5.502) ggf. ein Übertrag bei der Gesamtstundenzahl (6x 9175 = 55.050) ausgelöst werden. Das Ganze sehe dann so aus: Dateianhang6_Betriebsstundenzähler V2.zip (128 Downloads) |
Folgen Sie uns auf