17.04.2015 23:39 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 10.01.2021 Beiträge: 1685 Bewertung:
|
Hallo Stefan, also mit den integrierten Funktionen "Betriebsstundenzähler ist das so nicht zu machen! Im Forum gibt es diverse Vorschläge die Funktion(en) dieses LOGO!-Blocks per Schaltung zu emulieren - also im einfachsten Fall nur das Aufsummieren der Betriebszeit... Im Dateianhang findest du für die von dir angegebene Aufgabenstellung zwei Lösungsvorschläge (lauffähig ab Serie 0BA6). Das Löschen der Speicher.. ist noch zu implementieren, wenn gewünscht.. Die maximale Summe der Betriebszeiten der 6 Eingänge darf 999999 h betragen! Weitere Einschränkungen gibt es in beiden Schaltungen nicht. MfG Betel DateianhangDemo_BetriebsstundenZähler_V_2015.zip (85 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
18.04.2015 02:30 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 23.01.2021 Beiträge: 589 Bewertung:
|
Das stimmt so nicht ganz, wie mein Beispiel im vorigen Post zeigt. Der Wartungszähler des integrierten Betriebsstundendenzählers macht Zeitbasis und Vorteiler aus Deiner Schaltung überflüssig. Was mir aber sehr gut an Deiner Schaltung gefällt, ist das Aufsummieren der Gesamtstunden bzw. des Gesamtverbrauchs. Damit kommt man ja deutlich über die Grenze der bei mir verwendeten Analogrechnerei. Eine Frage hab' ich noch zu Deiner (bzw. meiner verknüpften) Schaltung: Dateianhang6_Betriebsstundenzähler V3.zip (82 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: fmd am: 18.04.2015 02:45:19 |
|
20.04.2015 21:26 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 10.01.2021 Beiträge: 1685 Bewertung:
|
Hallo Allerseits, einerseits diskutiert ihr hier über Genauigkeiten und andererseits wurde in meinem Schaltungsentwurf die fehlende Verwendung des Blocks "Betriebsstundenzähler" ebenso "gerügt" wie meine Maßnahmen zur Vermeidung von "gleichzeitig auftretenden Zählimpulsen" am Gesamtzähler. Dazu folgende Hinweise: Bemüht man mal die Suche, so werden verschiedene Beiträge zum Block "Betriebsstundenzähler" aufgelistet... Die Erfahrung zeigt, dass dieser Block so seine Tücken hat abhängig vom Verlauf des Eingangssignals. Einerseits werden "EIN"-Signale kürzer als 60 s vollständig ignoriert. Andererseits führen häufige Signalunterbrechungen zu einer zu kleinen Zeitsumme, weil die zeitliche Auflösung ca. zwischen 15 s und 45 s liegt (Siemens macht dazu keine Angaben). Ich konnte keinen exakten Wert bestimmen - möglicherweise gibt es Abhängigkeiten von der Ausführungsgeschwindigkeit der Schaltung? Anders in meiner Schaltung. Dort wurde eine zeitliche Auflösung der Eingangssignale von 1 s fest vorgegeben (wobei diese auch vom Programmierer leicht modifiziert werden kann).
Nun zur Vermeidung von "gleichzeitig auftretenden Zählimpulsen" am Gesamtzähler. Die gewählte Schaltungsvariante verhindert nicht grundsätzlich, dass gleichzeitig (in einem LOGO!-Zyklus) auftretende Zählimpulse (Impuls für 1 h aufsummierte Betriebszeit eines Eingangs) von zwei oder mehr Eingängen als nur ein Zählimpuls an den Gesamtbetriebsstundenzähler (und den Anzeigewert) weitergeleitet werden (können). Doch werden vorhersehbare Konflikte der Impulsaddition vermieden, die im Wesentlichen durch gleichgeschaltete Eingänge (zwei oder mehr) entstehen können... FAZIT: MfG DateianhangDemo_BetriebsstundenZähler_V_2015.zip (76 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf