23.08.2016 14:25 | |
Beigetreten: 05.12.2011 Letzter Bes: 23.11.2022 Beiträge: 57 Bewertung: (23) |
Wenn du vor etwas Bastelarbeit nicht zurück schreckst, hätte ich noch eine Alternative: LogoControl läuft 24/7 auf einem Raspberry Pi oder Windows PC und es können dort sogenannte Trigger definiert werden. Ein Trigger überwacht den Wert der Speicheradresse einer Logo (z.B. VB123.3) und kann bei Änderungen des Wertes prüfen, ob eine der zuvor definierten Bedingungen (ausgelöst durch die Wertänderung) zutrifft. Falls ja können verschiedene Aktionen ausgelöst werden, z.B. Shell-Script oder Batch-Datei starten. Ich nutze das z.B. um Pushbullet Nachrichten auf mein Handy zu senden. Und hier könnte man auch eine Batch-Datei starten, welche eine E-Mail verschickt. Ein kostenloses Tool um von der Kommandozeile in Windows Mails zu verschicken ist z.B. Blat. Falls das ein Option wäre und du Hilfe bei der Erstellung des Batch-Scriptes benötigst melde dich einfach noch mal. |
30.08.2016 08:33 | |
Beigetreten: 27.06.2014 Letzter Bes: 03.12.2023 Beiträge: 228 Bewertung: (3) |
Insys Imon G100 kann EMails versenden !! mfg |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf