06.10.2017 12:33 | |
Beigetreten: 27.06.2014 Letzter Bes: 03.12.2023 Beiträge: 228 Bewertung: (3) |
Mache ich gerne. Im Anhang eine PDF mit den Infos in Loxone. Für die Logo ein Programm zum Testen ! Siehe Ethernet Verbindungen ! mfg. Frank DateianhangLoxone.zip (757 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich4 Benutzer |
03.11.2017 17:21 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo. Brauche ich für diese Verbindung ein Modbus Modul von Loxone und ein KNX Modul für die LOGO? Gruß LLesche |
21.11.2017 08:40 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Ok, Super. Kann ich auch zwei Logos verbinden und gleichzeitig steuern? Gruß Llesche |
11.12.2017 20:17 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo. Kann man den Abfragezyklus mit irgendwelchen Tricks auf 0.1s verkürzen? So wie es früher bei Config 8 war. |
28.02.2018 12:55 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo, Hastu vll ein Bild von der Visu? oder benutzt du das Logo! nicht zum ansteuern ? |
Folgen Sie uns auf