23.08.2017 21:03 | |
Beigetreten: 14.11.2016 Letzter Bes: 05.03.2024 Beiträge: 218 Bewertung: (3) |
da fehlt glaub ich was, oder ? |
23.08.2017 21:30 | |
Beigetreten: 14.11.2016 Letzter Bes: 05.03.2024 Beiträge: 218 Bewertung: (3) |
und die Idee mit der Zeitschaltuhr? |
23.08.2017 21:37 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 32992 Bewertung: (4076)
|
Die kam von motmonti, nicht von mir. |
24.08.2017 19:04 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 32992 Bewertung: (4076)
|
Ich habe mich auf diesen Beitrag aus dem Thema Logo 8 mit Vers.04 per Garantie zurückgeben bezogen. Da steht zwar nichts von Zeitschaltuhr, aber sinngemäß ist es doch wohl das Gleiche. Und da der Beitrag von motmonti eher erstellt wurde als der von lichtaus, habe ich dies so erwähnt (mit der Idee).
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
15.09.2017 20:43 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 32992 Bewertung: (4076)
|
Doch, einen Lösungsvorschlag gibt es, nur in einem anderem Thema. Logo 8 mit Vers.04 per Garantie zurückgeben Die LOGO!s sind in so einem Fall nicht reparabel, da die Firmware nicht upgedatet werden kann. Du kannst also nur Garantieansprüche stellen. |
15.09.2017 21:07 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 32992 Bewertung: (4076)
|
Durch die neue Firmware in den neuen LOGO!s sollen die bis dahin bekannten Fehler behoben sein. Wenn du also auch Garantieumtausch bestehst, dann bekommt du keine Geräte mit FS04, sondern mit FS05. Siehe auch hier: Vertriebs- und Lieferfreigabe für LOGO! 8 BM FS05 und LOGO! Soft Comfort V8.1.1 (SP1) Ansonsten setze dich doch mal mit deinem Händler oder Siemens in Verbindung. Hier im Forum wird dir keiner eine verbindliche Lösung präsentieren, da sich hier nur User beteiligen und (kaum) offizielle Aussagen getroffen werden. |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 15.09.2017 21:17:10 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf