30.10.2015 17:04 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
http://www.derhydrauliker.de/de/ansteuerungen/funkfernsteuerung/trend-14-funktionen-din-amp-stecker |
30.10.2015 18:00 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
Ja genau Controller vom Funk und Logo haben beide 24VDC. Transistorausgänge die bis zu 5A schalten können hab ich das richtig verstanden? |
31.10.2015 08:45 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
Dies ist der Fall, beide werden von der selben Spannungsversorgung versorgt. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
31.10.2015 08:56 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 33793 Bewertung: (4197) |
Hast du dich schon für bestimmte Näherungsschalter entschieden? 2-Draht oder 3-Draht? |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 31.10.2015 08:56:27 |
|
31.10.2015 09:29 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 33793 Bewertung: (4197) |
Hier mal ein Link: http://www.ifm.com/obj/soutd.pdf Auf Seite 9 steht zum Beispiel etwas zum Problem 2-Draht- Näherungsschalter an SPS-Eingängen. |
Folgen Sie uns auf