22.11.2015 12:05 | |
Beigetreten: 14.10.2015 Letzter Bes: 03.01.2024 Beiträge: 266 Bewertung: (21) |
Hallo Leute! Ich scheitere gerade mit der Leistungsberechnung. Als Quelle habe ich die Leistungsberechnung der Poolsteuerung genommen. Diese ist aber für die Logo 6 Ich habe die Logo 8 und da dürfte das nicht funktionieren da die Software wegen Zirkelbezug nicht zulässt. Im Baustein B053_mem_2 steht "grün" dass der Bezug vom B54 kommt. Das selbe gilt auch für den Baustein B054_mem_3 bei V2 Ich habe die komplette Leistungsberechung für die Logo 8 neu "kopiert" und beim verbinden ist mir aufgefallen dass dies nicht zulässt, eben wegen diesem Zirkelbezug. Ich komm damit nicht wirklich klar, vielleicht hat jemand Zeit und kann hier mal drauf schauen. Danke, mfg ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 23.11.2015 10:48:06Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf