19.05.2017 09:20 | |
Beigetreten: 16.11.2012 Letzter Bes: 10.03.2024 Beiträge: 307 Bewertung: (52) |
Hallo Wilhelm, im Siemens Beispielprojekt "HMI Kommunikation ab WinCC V11.x Auf YouTube hat Siemens ein Tutorial veröffentlicht, in dem gezeigt wird wie ein HMI projektiert wird: https://youtu.be/C0LBfMOpPKg. Das Tutorial bezieht sich zwar auf eine S7 1200, für dich ist aber ja erst mal nur der Teil relevant, wo und wie Bilder erstellt werden und wie man darin Objekte anlegt. Bei der Erstellung der PLC Verbindung musst du als Kommunikationstreiber "LOGO" auswählen, bzw. S7-200 bei TIA vor V12. Im TIA Portal kannst du keine LOGO! als Gerät anlegen und per Maus verbinden. Diese Verbindung musst du von Hand anlegen. Die Art der Variablen Zuordnung kannst du nicht übernehmen. Du musst dir von Hand eine Variablen-Tabelle anhand deiner LOGO! Konfiguration anlegen. Das ist aber auch im o.g. PDF erklärt. Gruß Michael |
19.05.2017 09:41 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32884 Bewertung: (4066)
|
Genau diesen Linkmit dem Beispiel habe ich meinem 1. Beitrag in diesem Thema verlinkt. Daraufhin schrieb der User mastervö, dass dieses Beispiel nicht arbeiten würde. |
Folgen Sie uns auf