29.01.2015 20:50 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, gibt es fertige Programm mit der man mit einer LOGO!8 und einen optisch DO-Lesekopf Stromzähler von von EHZ auslesen kann. Anders ausgedrückt wer hat Erfahrung damit. Bisher wird das ganze mit 3 Stromzählern die einen SO Ausgang besitzen verwirklicht. Was natürlich auchfunktioniert aber vielleicht nicht die eleganteste Art ist. Für Gedanken Impulse sehr dankbar! |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 1/30/2015 8:57 AMGesplittet |
|
29.01.2015 21:04 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 33799 Bewertung: (4199) |
Ich glaube nicht, dass du den an eine Logo anschliessen kannst. Schau dir mal die Spezifikation der D0-Schnittstelle an: http://propertools.org/index.php/de/hardware/kommunikation/item/spezifikation-d0-schnittstelle-q3dx Edit: Und hier eine Kurzbeschreibung des Artikels. http://www.allnet.de/fileadmin/transfer/products/101240.pdf |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 29.01.2015 21:05 |
|
Folgen Sie uns auf