04.04.2017 17:12 | |
Beiträge: 54 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, bin auf der Suche nach einer Steuerung für meine 19 Rollläden im EFH. Mehr für Beschattung, 3 Fassaden, in den letzten Sonnentagen hatten wir schon 29° in der Bude. Große Fenster, gute Isolierung ;). Persönlich bin ich eher Nutzer als Programmierer, habe aber vor langer langer Zeit mit Logikbausteinen gebastelt. Versuche grade eine Lösung für meine Frage 2 zu finden. Wenn ich mich richtig erinnere brauchen die Motoren nicht fiel Strom, aber beim Fahren ist der Einschaltstrom ist groß. 1. Reichen die Relais von LOGO oder braucht man zur Sicherheit externe 24V Relais? 2. Wenn ich alle Beispiele hier im Forum mir so anschaue, fahren alle Rollläden bei Zentral/Automatikbetrieb gleichzeitig los. Braucht man für jeden Motor eine eigene Sicherung? Ist nicht besser eine Verzögerung einzubauen? 3. Dachte für mein Projekt 2 x LOGO! 8 24R mit je zwei DM16 zu Kaufen. Reicht ein 1,3 A Netzteil aus? 4. Wenn ich mir das Projekt von endorphinbiker anschaue, hat er bei 8 Rollläden ohne Schnickschnack schon 369 Blocks eingebaut. Ist bei 400 Blöcke Schluss? Was ist unter Funktionsblöcke gemeint? Auch IO, Merker? 5. Welche Sensoren konnt ihr mir für die Beschattung empfehlen? Schöne Grüße |
Zuletzt bearbeitet von: Vumer1 am: 04.04.2017 17:17:48Zuletzt bearbeitet von: Vumer1 am: 04.04.2017 17:19:01Zuletzt bearbeitet von: Vumer1 am: 04.04.2017 17:19:57 |
|
04.04.2017 22:54 | |
Beiträge: 54 Bewertung: (0) |
ich habe an so was gedacht |
05.04.2017 14:26 | |
Beiträge: 54 Bewertung: (0) |
Hallo endorphinbiker, die Beschattung ist eigentlich der Haupgrund wie so ich eine Steuerung brauche, sihe Post 1. Mich interessiert mehr welche Sensoren die User nutzen. Der HomeMatic Clan nutzt nur Temperatursensoren. Es gibt Beispiele mit kleine Solarmodule. Die Schaltung ist auch nicht kompliziert, einfacher Beispiel von Samaria. Das Problem ist, wie ich schon geschrieben habe, deine schaltung hat nur 8 Rollläden aber schon 369 von 400 Blöcke ohne Schnickschnack verbraucht. Die Seite frickelzeugs.de kenne ich, war auch der Grund die LOGO unter die Lupe zu nehmen. Soll keine Kritik an LOGO sein, möchte nur herausfinden ob das dass richtige für mich ist. Z.B. stört mich das gleichzeitege Schalten von allen Motoren. Die induktive Laste von Motoren ist nicht klein und die Steuerung soll entlasten und nicht belasten. Dazu kommt noch das mann einen größeren Netzteil braucht der Tag und Nacht Strom verbraucht um 2-6 mal am Tag nutzlich zusein . Was ich noch festgestellt habe das die Logo nicht weißt wo aktuel die die Rollladen sich befinden. Die längste Fahrzeit ist bei mir 30 sec. Wenn die Rolllade sich in die Mitte befindet und ich die hochfahren lasse zählt der Zähler 30 sec und nicht die nötige 15 sec. Ist eigentlich nicht schlimm nur eine Feststellung (die Lösung ist glaube ich hier ). Schöne Grüße |
Zuletzt bearbeitet von: Vumer1 am: 05.04.2017 15:36:13 |
|
06.04.2017 14:21 | |
Beiträge: 54 Bewertung: (0) |
Das ist so nicht ganz korrekt, die Logikmodule und DM 16 kosten fast gleich aber die DM 16 haben doppelt so viele IO's. Gestern kam von meiner Frau eine Frage: kann man zum Beispiel im Urlaub über Web sehen ob die Rollläden zu sind, meine Antwort war nein. War das eine Lüge?Den zu Zeit ist mein Favorit die Schaltung von ixo65 Rolladensteuerung_über_Zeit_V2.zip Ist da so was möglich? Schöne Grüße |
09.04.2017 14:44 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung: (25) |
Es gibt mittlerweile auch Rolladenmotoren, die parallel geschalten werden dürfen. Und man kann auch bei normalen Relais sparen, es gibt durchaus relais mit 4 Schließern und Schütze auch mit 8. Wenn man aber gleich einen Raum mit 3 Fenstern gemeinsam schalten will, dann sind Trennrelais direkt am Motor oder in einer UP Dose immer noch besser, weil man dann auch jede menge Kabel bis zur Logo einspart. Wenn ich sowieso Relais setze, dann kann ich mir gleich überlegen solche Relais an jedem Rolladen zu setzen http://www.aktronik-shop.de/Trennrelais-fuer-1-Rollladenmotor-24V-DC-Steuerspannung Dann kann ich die ganze Steuerung mit Kleinspannung machen und Telefonleitung verlegen und die Spannung für den Motor nehm ich aus dem Raum von der nächten Steckdose |
Folgen Sie uns auf