18.04.2017 19:09 | |
Beiträge: 54 Bewertung: (0) |
@fmd Nach dem ich die schaltung von fmd entdeckt habe gefällt mir die LOGO immer mehr. Hab das Programm für meine Zwecke angepasst .DateianhangRollladen - digital & analog grundmodul.zip (142 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Vumer1 am: 18.04.2017 23:55:43 |
|
24.04.2017 01:10 | |
Beiträge: 54 Bewertung: (0) |
Danke für eure Antworten mit Analogen Blocken hab ich mich noch nicht angefreundet. Bin froh das ich die Schaltung von fmd für mich so weit angepasst habe. Aber jede Kritik oder Vorschlag sind natürlich wilkommen. Hab auch noch ein anderes UDF Problem. Bei der Terassentür habe ich zwei Einschaltverzögerung Blöcke B046 und B049 für Sperre und Entsperre und leider kann ich nicht die Zeiten von beiden in die Parametet einfügen. Nur einer geht. Hab noch eine Frage zu Lizenz von LogoSoft. Ich werde ales am PC mit dem großen Bildschirm erstellen, aber testen und Fahrzeiten einstellen wurde ich gerne am kleinem Laptop. Ist die Lizenz für ein PC oder für eine Person/Haushalt? Schöne Grüße DateianhangRollladen - digital analog.zip (114 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Vumer1 am: 24.04.2017 01:12:27 |
|
12.05.2017 13:49 | |
Beiträge: 54 Bewertung: (0) |
Dankeschön für die schnelle Antwort stelle mal die Frage anders oder vollständiger. Mus ich dem Spannungsteiler neu berechnen oder bleibt der Eingangstrom, wenn ich richtig vertanden habe, von 20mA gleich? |
Folgen Sie uns auf