29.05.2017 08:28 | |
Beigetreten: 21.08.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 950 Bewertung: (13) |
Neue Frage von Vumer1 wurde in ein separates Thema mit dem Titel Erste schritte mit ioBroker gesplittet. Gruß |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
29.05.2017 16:11 | |
Beiträge: 54 Bewertung: (0) |
Dachte nicht das Modbusin in Klatsch und Tratsch rein gehört. Schöne Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
30.05.2017 09:58 | |
Beigetreten: 21.08.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 950 Bewertung: (13) |
Hallo Vumer1,
ich habe deine Frage verschoben, da sie in erster Linie mit ioBroker zu tun hat. Themen die nicht direkt bei einem SIEMENS Produkt liegen, sind am Besten im Meet&Talk Bereich aufgehoben.
Viele Grüße |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
31.05.2017 07:01 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32887 Bewertung: (4066)
|
Zum Modbus Protokoll: Näheres zur Adressierung findest du in der LOGO! Online Hilfe, Suchwort Modbus. |
07.06.2017 21:52 | |
Beiträge: 54 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen, ich muss noch an jeden NI eine Flanke anschliessen und so gehen mir die Ressourcen aus. Möcht ein bisschen sparen aber natürlich nicht auf kosten der Sicherheit. Kann ich die B015 und 016 weg lassen? Reichen die B005 und 006 für die Verriegelungen oder soll ich das so lassen wie es ist? DateianhangRollDA.zip (119 Downloads) |
07.06.2017 23:59 | |
Beiträge: 54 Bewertung: (0) |
Hallo fmd, das mit den Rekursionen, danke für dem Hinweis. Aber so muss das doch gehen oder? Und was meinst Du zu den Verriegelungen? Schöne Grüße DateianhangRolDA.zip (138 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Vumer1 am: 08.06.2017 00:05:40 |
|
Folgen Sie uns auf