25.11.2015 06:47 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 32847 Bewertung: (4061) |
Den Fehler betrifft "nur" das echte Logo-Display/TDE und damit auch den Websever. In der Simulation läuft die Anzeige weiter. Na, dass ist doch mal wieder etwas für die angeblich mitlesend Herren aus der Entwicklungsabteilung. DateianhangSekundenzähler.wmv (121 Downloads) |
25.11.2015 07:08 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 32847 Bewertung: (4061) |
Hier noch ein Video von der Online-Beobachtung und dem Webserver. Auf dem realen Display/TDE sieht es genauso aus.
DateianhangSekundenzähler_Online_und_Webserver.wmv (108 Downloads) |
25.11.2015 15:22 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 32847 Bewertung: (4061) |
Ja, da sprichst du aber nicht mehr über das Ursprungsthema mit dem Sekundenzähler. |
24.01.2018 13:22 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 7961 Bewertung: (162) |
Neue Frage von MasterOfPuppets111 wurde in ein separates Thema mit dem Titel Beim Sekundenzähler fehlt der Parameter "Zeit nach Skala" gesplittet. Gruß |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf