02.05.2016 15:45 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo Forum, Habe an meine Logo_8 das Modul AM2-RTD mit einen PT100 Sensor angeschlossen. Im Display wird auch ein Wert Angezeigt der aber nicht stimmt. Wenn ich den Temp.Sensor erwärme steigt der angezeigte Wert im Display nicht. Was mach ich falsch? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 04.05.2016 10:10:32Neue Überschrift nach Splitten |
|
03.05.2016 08:58 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Danke für dir schnelle Antwort. Hab ich verstanden,guter Tipp. Mein Sensor reagiert aber leider nicht auf Temp. änderungen. |
03.05.2016 09:28 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Danke für die Antwort. Hab ich auch so verstanden. Ich weiß das ich nerve. Ich bekomm aber keine Temp. änderung angezeigt. |
04.05.2016 10:06 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4774 Bewertung: (123) |
Neue Frage von AutoGen_420760 wurde in ein separates Thema mit dem Titel Solltemperatur über Cursortasten gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf