04.04.2018 19:20 | |
Beigetreten: 03.02.2018 Letzter Bes: 07.11.2022 Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Fehlermeldung |
04.04.2018 19:20 | |
Beigetreten: 03.02.2018 Letzter Bes: 07.11.2022 Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Netzwerkumgebung |
04.04.2018 19:21 | |
Beigetreten: 03.02.2018 Letzter Bes: 07.11.2022 Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Ohne Datenübertragungs Häkchen |
04.04.2018 19:23 | |
Beigetreten: 03.02.2018 Letzter Bes: 07.11.2022 Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Das Programm...Dateianhang1807 Logo Garten Forum.zip (115 Downloads) |
04.04.2018 19:42 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 32847 Bewertung: (4061)
|
Und wo ist das HMI-Projekt (WinCC) ? |
04.04.2018 19:48 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 32847 Bewertung: (4061)
|
Das ist zwar nicht mehr das Aktuellste, aber gibt dir vielleicht schon etwas Hilfe. HMI Kommunikation ab WinCC V11.x (TIA Portal) Und ich glaube nicht, dass in der Verbindungsliste bei HMI-Tag Klartext eingetragen werden soll. Ich glaube eher, dass dort eine Adresse wie "DB1.DBW0" für ein Wort stehen soll. |
04.04.2018 20:01 | |
Beigetreten: 03.02.2018 Letzter Bes: 07.11.2022 Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Ich bin niemals über diesen Status hinausgekommen.... Das HMI Gerät wird auch hier nicht erkannt. Niemals. |
04.04.2018 20:17 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 32847 Bewertung: (4061)
|
Hast du denn eine Verbindung in WinCC erstellt und als Kommunikationstreiber "LOGO!" ausgewählt? |
04.04.2018 20:29 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 32847 Bewertung: (4061)
|
Welche TIA Version hast du denn? V13 V14? Welches Service Pack (SP)? |
04.04.2018 20:51 | |
Beigetreten: 03.02.2018 Letzter Bes: 07.11.2022 Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Hallo, anbei di eSoftware Info. Viele Grüße Tammo |
04.04.2018 20:53 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 32847 Bewertung: (4061)
|
Dann lade doch mal dein HMI-Projekt hoch. |
04.04.2018 20:58 | |
Beigetreten: 03.02.2018 Letzter Bes: 07.11.2022 Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Mach ich, das Projekt ist jetzt nochmal neu - da sind nur die Treiber (Logo und KP300) und die Einstellungen zur Kommunikation enthalten. Weiter bin ich nie gekommen.... DateianhangForum_HMI_Garten.zip (73 Downloads) |
04.04.2018 21:02 | |
Beigetreten: 03.02.2018 Letzter Bes: 07.11.2022 Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Gibt es eine Liste kompatibler Virenscanner? Ich habe diesen Scanner. |
04.04.2018 21:27 | |
Beigetreten: 03.02.2018 Letzter Bes: 07.11.2022 Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Hier ist nochmal alles neu und frisch gepackt.DateianhangForum_HMI_Garten2.zip (76 Downloads) |
05.04.2018 08:17 | |
Beigetreten: 16.11.2012 Letzter Bes: 10.03.2024 Beiträge: 307 Bewertung: (52) |
Du kannst die Kompatibilität mit dem Kompatibilitätstool testen, dass du hier findest: Kompatibilitäts-Tool für Automatisierungs- und Antriebstechnik. Dein Virenscanner ist anscheinend nicht kompatibel, oder nicht getestet. zumindest lässt er sich nicht auswählen. |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05.04.2018 11:01:43Link optimiert. |
|
Folgen Sie uns auf