07.11.2018 15:19 | |
Beigetreten: 29.10.2015 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 182 Bewertung: (6) |
Hallo, basierend auf meinem netzwerkprojekt-haussteuerung-7-logos-7er-und-8er habe ich mir testweise ein reines Logo8 Projekt gemacht, um die Netzwerk-Ein- und Ausgänge zu verstehen. Ich habe 3 verschiedene Methoden der Netzwerkverbindung probiert: Die 1. Zeile ist die Standardverbindung von einem I1 auf ein entferntes Q1 durch Drag/Drop über die Diagrammgrenze, LSC erstellt dann automatisch die Netzwerkverbindung. Wenn ich mir den Netzwerkausgang links anschaue, verwundert zunächst, dass der Bausteintyp "NI" ist, wenn ich den Typ aber manuell einstellen möchte, sehe ich nur I, Q, M, V. Generierte Netzwerkverbindung: NI1 (Logo#2, Client) <-- NQ1 (Logo#1, Server) In der 2. Zeile habe ich im Netzwerkausgang links direkt auf den Remote Q Ausgang schreiben lassen. Das funktioniert aber nicht in der Simulation, warum? Generierte Netzwerkverbindung: NQ2 (Logo#1, Client) --> Q2 (Logo#2, Server) In der 3. Zeile liest der Netzwerkeingang rechts direkt vom Remote Eingang I3, das funktioniert in der Simulation genau wie die 1. Zeile. Wenn man keine Logik dazwischen hat, ist diese Methode gleichwertig zu 1? Generierte Netzwerkverbindung: NI2 (Logo#2, Client) <-- I3 (Logo#1, Server) |
07.11.2018 15:37 | |
Beigetreten: 29.10.2015 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 182 Bewertung: (6) |
DateianhangProject_test_01.mnp.zip (104 Downloads) |
Folgen Sie uns auf