12.11.2014 13:50 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Du kannst Dirdas Upgrade derneuen Software kostenlos hier runterladen: https://w3.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/de/logikmodul-logo/demo-software/Seiten/Default.aspx?HTTPS=REDIR oder über die Funktion des Update-Center der bisherigen, installierten Software auf LOGO!Soft Comfort V8 upgraden. Du kannst doch erst noch die alte Hardware nutzen, indem Du die 0BA7 erst mal lässt und mit der 0BA8 vernetzt. |
12.11.2014 13:59 | |
Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Ok Danke, aber ich habe ja noch die ältere Version V5.0.22 Edit:// Ok vielen Dank das hat schon mal funktioniert
das ist falsch rüber gekommen, ich habe noch keine Logo mit Netzwerk ich habe nur eine 0BA5, ich wollte damit sagen, dass ich mir evtl. eine 0BA7 holen würde wegen der NIC und der Kompatibilität, aber auf Grund der Preise und auch der Neuerungen würde ich wohl zur 8er wechseln. Da werde ich gleich mal schauen ob ich meine Software noch updaten kann...! |
Zuletzt bearbeitet von: moonsorrox am: 12.11.2014 14:34Zuletzt bearbeitet von: moonsorrox am: 12.11.2014 14:33Zuletzt bearbeitet von: moonsorrox am: 12.11.2014 14:04 |
|
Folgen Sie uns auf