26.04.2008 16:13 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580) |
Hallo allerseits, offensichtlich habe ich noch immer nicht oft genug darauf hingewiesen, dass hier im Forum seit einiger Zeit Schaltungsentwürfe zugänglich sind, die insbesondere die hier gewünschte Tief-Pass-Filterung eines Eingangssignals ermöglichen. Deshalb hier die Links zu den entsprechenden Beiträgen und Schaltungen: "Konzept + Schaltung einer Mischeransteuerung (3-Punkt-Regelung)" enthält Schaltungen und Hinweise zur Filterung ("TEST_einfache_Filterung_von_analogen_Werten.lsc") und Mittelwertbildung ("DEMO_gleitende_Mittelwertbildung_.....lsc") von Analogsignalen, die natürlich nicht nur für Temperaturmessungen anwendbar sind. "Stufenlose Pumpenregelung mit AM2 AQ"enthält mit "DEMO_temperaturabhängiger_Analogausgang_V2.lsc" eine ähnliche Filterschaltung wie o. g. Datei "TEST_einfache_Filterung_von_analogen_Werten.lsc" allerdings ist die Filterwirkung im Allgemeinen stärker, weil dort anstelle eines "maximal schnellen Impulsgebers mit nachgeschaltetem Frequenzteiler" ein Block "Impulsgenerator" mit diskreten Zeiten als Impulsgeber eingesetzt ist, der eben im Allgemeinen geringere Ausgangsfrequenzen liefert. Diese Impulsgeber sind praktisch dafür verantwortlich, mit welcher Geschwindigkeit das Analogeingangssignal in einen Zählerwert umgewandelt wird. Je langsamer dies erfolgt, desto langsamer wird der Zählerwert den Änderungen des Analogeingangs folgen und somit Signaländerungen dämpfen (= Tief-Pass-Filter). Erfolgen über eine entsprechende Zeitdauer keine Signaländerungen ist der Zählerwer identisch mit dem Analogeingang (dazwischengeschaltete Analogverstärker einmal unberücksichtigt!). In der Schaltung "DEMO_temperaturabhängiger_Analogausgang_V2.lsc" kannst du für deine Anwendung die 3 Analogverstärker unmittelbar nach dem Analogeingang löschen. Ebenso kann der Analogausgang und die diesem unmittelbar vorgeschalteten Blöcke (1x Multiplexer, 2x, Schwellwertschalter) gelöscht werden. Am verbleibenden Multiplexer kannst du dann bei 2 Nachkommastellen deine gefilterte (bezüglich Änderungen verlangsamte) Messspannung ablesen... Nun bleibt nur noch die Anpassung der Parameter des Impulsgenerators (bzw. im Falle der Impulserzeugung nach "TEST_einfache_Filterung_von_analogen_Werten.lsc" des Parameters ON des Zählers zur Frequenzteilung). Wenn du nach der Durchsicht o. g. Beiträge und Schaltungen noch Fragen haben solltest, dann melde dich hier natürlich. MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
28.04.2008 23:24 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580) |
Hallo grisu, natürlich kannst du wie von superbrudi vorgeschlageneine Hardwarelösung verwenden, auch wenn ich der Meinung bin, dass die weniger flexibel und ggf. auch mehr Aufwandt unf Kosten bedeutet. Einfache passive RC-Tief-Pass-Filter (folge z. B. dem Link für Infos zur Dimensionierung der Werte von Widerstand und Kondensator) aber auch komplexe Filter-ICs zur Signalaufbereitung und –filterung können dafür eingesetzt werden. Von LINEAR TECHNOLOGY und von MAXIM gibt es Filter-ICs, z. B.: MAX7418 bis MAX7425 und MAX291 bis MAX296 als Tief-Pass-Filter. MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
29.04.2008 10:02 | |
Beiträge: 167 Bewertung: (65) |
Hallo grisu, die Grundlagen zur RC oder Filterberechnung findest du auch hier: http://www.elektrotechnik-fachwissen.de/grundlagen/rc-schaltung.php Üblicherweise nimmt man an, dass nach der Zeit 5 * R * C der Kondensator fast vollständig aufgeladen ist (99%). Die Logo! hat einen Eingangswiderstand von 75kOhm. Wenn eine RC-Schaltung mit z.B. 75kOhm und 10uF davorgeschaltet wird, erhält man einen Eingangsspannungsbereich von 0-20V. Die Einschwingzeit liegt dann bei 5 * R * C = 3,75 Sekunden. Dabei muss natürlich auch der Innenwiderstand der Quelle berücksichtigt werden. Gruß Superbrudi |
29.04.2008 23:34 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580) |
Hallo grisu, Grundlagen u. a. zu Filtertypen und -berechnung: http://www.umnicom.de/Elektronik/Schaltungssammlung/Filter/Filter.html sehr einfaches VB-Programm zur RC-Tief-Pass-Berechnung von B. Kainka ("RC_Filter (Kainka).zip") - R- und C-Werte eingeben und die Grenzfrequens wird berechnet: kleine Elektronik-Berechnungen (u. a. Programm "rcfilt.exe") |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
30.04.2008 16:39 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (3) |
Hallo Superbrudi, auch Dir besten Dank für die Mühe! |
Folgen Sie uns auf