25.05.2010 16:44 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Heldehaft!, probiere es heute Abend aus und melde mich morgen vormittag, bis dahin erst mal besten Dank Udo |
26.05.2010 10:14 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Geht schon, etwas aufwendig. Es muß von der erfassten Temp einen Mittelwert gebildet werden. Dieser dann in Werte für deine Stunden umgewandelt werden. Würde wenn auch den Wert aus B004 nehmen, nicht B003 ( am AI sind 2000 dann 0°C !! ). Den B014 ersetzen... PWM wäre doch noch was, aber ob solch "takten" der Pumpe sinnvoll ist? So ganz kann ich den Sinn nicht verstehen... oder halt nicht vollständig. Du möchtest die Laufzeit abhängig der Vorlauftemp haben, bzw der Rücklauftemp haben? Im Grunde hast du es ja schon, weil wenn die Temp vom Dach hoch genug ist läuft die Pumpe bis Temp Dach = Pool ist und schaltet dann wieder ab.... bis die Temp auf dem Dach wieder hoch genug ist. Ich dachte, wenn die Dachtemp nicht reicht, daß die Pumpe nur zum einfachen Umwälzen bzw. Filtern des Poolswasser dienen soll. So kenne ich es .... Eine Möglichkeit wäre mit 2 Schwellwertschaltern und einem MUX 2 feste Laufzeiten in den B014 zu "verweisen". Da könnte man in den beiden Schwellwertschaltern je eine Temperaturen einsetzen, welche dann beim Erreichen ein high an S1 oder S2 am MUX schalten und so gibt der MUX einen Wert raus, der per Verweis-Funktion in B014 geschickt wird. |
26.05.2010 11:41 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 05.03.2024 Beiträge: 4097 Bewertung: (193) |
Hallo delta_uM, eine relativ einfache Möglichkeit hierzu wäre das Aktivieren der E-Mail Benachrichtigung für das Thema. Kann bei jedem Beitragschreiben aber auch am Thema direkt aktiviert werden. Damit bekommt man immer wenn ein neuer Beitrag veröffentlicht wird in dem Thema eine Mail. Weiter viel Erfolg Gruß vom CS Moderator |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
30.05.2010 11:35 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Schau dir mal die leicht überarbeitet Version mal an und teste diese, Einstellung an deine Gegebenheiten anpassen ! B014 hab ich gegen eine Ausschaltverzögerung getauscht, so läuft die Pumpe aber nur einmalig am Tag (wenn Dachtemp zu niedrig oder Pool 30°). Mir gefällt das nicht so ganz, aber hab da noch keine schöne Lösung gefunden. Evtl. ist es aber für dich ok. DateianhangPool-Steuerung_V2.zip (87 Downloads) |
31.05.2010 16:23 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
kann mir das erst morgen anschauen. Die erste Steuerung habe ich schon ein wenig angepasst, läuft bis jetzt ganz gut. |
31.05.2010 17:32 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Kein Streß, Wetter muß ja auch mitspielen ........... |
Folgen Sie uns auf