20.06.2008 08:52 | |
Beiträge: 41 Bewertung: (0) |
Hi, hast du schon einen Blick in das Handbuch für das Pt100-Zusatzmodul geworfen? Vielleicht hilft dir das schon weiter: http://www2.automation.siemens.com/l..._100-Modul.pdf Offset u. Gain richtig eingestellt??? |
23.06.2008 14:42 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (2) |
Hallo zusammen, die Schaltung, die ich in mein Programm eingebunden habe, befindet sich im Anhang. Seht sie Euch mal an. Ich habe mit dem eingebauten PT100 den Test mit kochendem Wasser und einem Thermometer gemacht. Dabei hat alles einwandfrei funktioniert. Als das Thermometer 100°C angezeigt hat, hat auch der PT100 den richtigen Widerstandswert für 100°C angezeigt. Es hat auch nicht lange gedauert, bis er diesen Wert erreicht hatte. In der Anlage funktioniert es aber NICHT. Wenn sich die Anlage bei einer Temperatur von ca. 120°C einpendelt, befindet sich der PT100 lediglich bei 112°C (laut Anzeige der LOGO) und geht auch nicht mehr höher. Außerdem braucht er unheimlich lange bis er die temperatur halbwegs richtig anzeigt. d.h. er eilt von der Zeit etwa 1 bis 2 Minuten dem realen Temperaturwert nach. Woran kann das nun noch liegen??? Der PT100 ist völlig in Ordnung. Er ist an der richtigen Stelle eingebaut. Eigentlich alles korrekt. Abgesehen von der Anzeige. Ich bin dankbar über jede Antwort. DateianhangTemperaturschutz.zip (197 Downloads) |
24.06.2008 12:08 | |
Beiträge: 228 Bewertung: (34) |
Hallo Kältetec, Du solltest unbedingt mit Wärmeleitpase arbeiten! Wenn Du einen runden Fühler an ein rundes Rohr anlegst hat man nur eine geringe Kontaktstelle für den Wärmetransport! Deine Schaltung habe ich abgeändert, damit hast Du jetzt eine Auflösung von 0,25 C°. Gruß Tom DateianhangTemperaturschutz.zip (197 Downloads) |
25.06.2008 07:58 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (2) |
Guten Morgen. |
26.06.2008 12:06 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (2) |
Hallo. Alles bestens. Es hat nur die Wärmeleitpaste gefehlt. Beste Grüße |
Folgen Sie uns auf