14.05.2016 17:18 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32894 Bewertung: (4066)
|
Im Anhang mal ein Beispiel mit zweistufiger Verstärkung, aufbauend auf deinem Programm.
DateianhangThermostatregelung_PT1000_mit_Anzeige_V2.zip (170 Downloads) |
15.05.2016 17:10 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 1196 Bewertung: (113) |
Da sind einige Analoge blocks die eine wert konte behalten. Das geht mit die EN function (ENable) Im anhang ein kleines beispiel die sie in deine programm nutsen konte. In Block B002 (Aretmetic function) is die wert ze behalten abhangig von I1 Sie mussen I1 dan an die pumpe machen. DateianhangTempvast.zip (58 Downloads) |
15.05.2016 17:41 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32894 Bewertung: (4066)
|
Im Anhang die Erweiterung zum Speichern und Anzeigen des zuletzt gemessenen Istwerts vor Abschaltung der Pumpe.
Was genau möchtest du denn da wissen? DateianhangThermostatregelung_PT1000_mit_Anzeige_V3.zip (85 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf