18.01.2012 20:51 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
ich meine damit unter dem bohren den Bohrer aus dem loch zu fahren um z.b den span zu brechen und dann würde ja die logo den hub heraus dazuzählen |
19.01.2012 11:42 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Bei einem Wegmesssystem hast du 0..10V, da würde das schon erkannt werden. Auch bei einem Poti würde dies genauso ablaufen. |
21.01.2012 21:27 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Hat da jemand Ahnung wo ich den passenden Wegmaßstab kaufen kann? |
21.01.2012 21:36 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
RS Components hat einige im Angebot, such mal nach "Wegaufnehmer" |
Folgen Sie uns auf