07.02.2022 15:30 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32879 Bewertung: (4064)
|
Probiere es mal mit der Einstellung 0,001 bei der Auflösung |
07.02.2022 15:38 | |
Beigetreten: 05.11.2021 Letzter Bes: 13.02.2022 Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
dann zeigt es mit den "Watt-Wert" in Milliwatt an |
08.02.2022 07:45 | |
Beigetreten: 05.11.2021 Letzter Bes: 13.02.2022 Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
Könnte ich dann auch mit dem "neuen" Wert rechnen ? oder wird mir es nur angezeigt ? |
08.02.2022 07:46 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32879 Bewertung: (4064)
|
Was genau meinst du damit? |
Folgen Sie uns auf