28.02.2017 11:31 | |
Beigetreten: 16.11.2012 Letzter Bes: 10.03.2024 Beiträge: 307 Bewertung: (52) |
Moin, da sind diverse Fehler in deiner Netzwerkkonfiguration. Die Fritz!Box 7360 hat bei deiner Konfiguration auf dem Interface mit der IP 192.168.100.1 sich selbst als Standard Gateway. Das Funktioniert nicht. An dieser Stelle wird auch kein Gateway eingetragen. Am Interface mit der IP 192.168.0.9 ist ja schon ein Standard Gateway eingetragen, das korrekt die IP 192.168.0.1 hat. Das Interface mit der IP 192.168.100.1 braucht auch nicht mit einer DNS Server Adresse konfiguriert werden. Dieser ist schon korrekt am Interface mit der IP 192.168.0.9 konfiguriert. Das mit der DNS Konfiguration gilt auch für die Fritz!Box 7390. Dort braucht am Interface 192.168.0.1 auch kein DNS Server konfiguriert werden. Die Konfiguration eines DNS Servers erhält diese Fritz!Box am WAN Interface über deinen Provider. Auf der Fritz!Box 7390 fehlt eine Statische Route, die den Weg zum Netzwerk 192.168.100.0/24 beschreibt, welches über das Gateway 192.168.0.9 erreichbar ist. Ich habe das mal in einer Zeichnung dargestellt. DateianhangZeichnung.pdf (73 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: MicTsc am: 28.02.2017 11:33:47Zuletzt bearbeitet von: MicTsc am: 28.02.2017 11:34:56 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf