29.03.2013 17:32 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Liebe LOGO!-Gemeinde, nachdem ich das Forum mehrmals vergeblich nach Artgenossen mit ähnlichen Problemen durchsucht habe, starte ich nun selbst eine Anfrage Bei meinem "Projekt" handelt es sich um eine triviale Temperatursteuerung für eine Solaranlage. Dabei werden drei Temperaturwerte ausgewertet. Als Logo! kommt daher neben dem Basismodul 12/24RC (0BA5) ein zusätzliches AM2-Modul (0BA0) zum Einsatz. Die Module werden von einer Logo!Power 24V gespeist. Als Temperatursensor kommen KTY-Halbleiterfühler zum Einsatz, die mittels geschirmter Zuleitung an die Logo! Modulen angebunden werden. Die Fühler (sind alle einseitig mit der Masse obiger Stromversorgung verbunden) arbeiten zusammen mit einem Vorwiderstand (über 18k mit der 24V verbunden) als Spannungsteiler. Die Spannung am Mittelabgriff wird dann vom Logo eingelesen. Zusätzlich ist parallel zum Messfühler eine TAZ-Diode beschaltet, die bei Kabelbruch die Eingangsspannung am Logo auf max. 7V begrenzt (<10V). Doch nun zu meinem Problem: Zunächst arbeitet das Logo! korrekt. Die gemeldeten Temperaturwerte sind stabil. Irgendwann (den genauen Zeitpunkt konnte ich noch nicht dingfest machen) beginnen die Temperaturwerte zu zappeln. Ein Blick auf die vom Logo! angezeigten "AI"-Werte der Analogeingänge zeigt ebenfalls dieses Zappeln. Die Abweichungen lassen sich mit der Restwelligkeit oder den Oberwellen des verwendeten Netzteils m. E. nicht erklären (Datenblatt Logo Power). Auch sind diese auf einem angeschlossenen Oszilloskop nicht auszumachen (Messwerte zappeln wärend der Messung übrigens weiter). Doch nun kommts. Schalte ich die Stromversorgung der LOGO kurzzeitig aus, sind nach dem Neustart die Werte wieder stabil. Ein per Software realisiertes Filter, wie im Forum bereits mehrfach beschrieben, scheint mir nicht die richtige Lösung zu sein, da die Störungen ja nicht wirklich vorliegen... Hat jemand einen Tip für mich DateianhangSolarsteuerung.zip (64 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Logi2009 am: 29.03.2013 17:33 |
|
Folgen Sie uns auf