27.06.2012 20:06 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, Ich möchte in meiner Wohnung eine Logo (6ED1052-1FB00-0BA7 Siemens LOGO! 230RCE ) mit einem TD( version ?? ) . Das Display gibt es aber nur in 12/ 24 V. Kann ich dann die 230V-Logo mit dem Display verbinden bzw. brauche ich dann noch eine Spannungsversorgung am Display ??? Danke für die Mithilfe |
28.06.2012 06:54 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Schau mal über das Suchergebnis, es gibt da schon Vorschläge und Lösungen. |
Folgen Sie uns auf