17.08.2013 12:06 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Hast du in der Fritzbox den Port freigegeben, bzw. eine Weiterleitung eingerichtet? |
17.08.2013 16:10 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hi Ja habe ich. Wenn ich aber von innerhalb meines heimnetzes darauf zugreife braucht man eigentlich kein portforwarding.
|
17.08.2013 16:34 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Werden die Logo und das Handy in der FB als Netzwerkteilnehmer angezeigt? |
17.08.2013 17:20 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Klar, sonst könnte ich doch nicht mit S7Droid oder der LSC auf das 0AB7 zugreifen. |
02.09.2013 19:30 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Jup 12/24 RCE |
07.09.2013 12:00 | |
Beigetreten: 22.08.2013 Letzter Bes: 13.07.2020 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
FW V1.03.36 steht auch in meiner logo |
15.10.2013 15:33 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hi Ja klappt wunderbar.
|
Folgen Sie uns auf