21.01.2015 16:12 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen Habe die App nun auf mein Samsung Tab installiert. Danach habe ich die IP der Logo 8 eingetragen. Zum Test wollte ich erstmal gar kein Passwort vergeben. In der Logo habe ich unter Einstellungen-> online Einstellungen-> den Zugriff per Logo App zugelssen und es gespeichert. Logo ist per Weboberfläche erreichbar, aber die App will einfach nicht. Entweder kommt die Meldung "Passwort oder Benutzername falsch" oder "Verbindungsproblem. Kann mir wer sagen was ich falsch machen? |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 21.01.2015 16:40Gesplittet |
|
21.01.2015 16:20 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.09.2024 Beiträge: 33821 Bewertung: (4203) |
Vielleicht geht es nicht ohne Passwort. |
12.02.2015 07:31 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.09.2024 Beiträge: 33821 Bewertung: (4203) |
Ist der Fernzugriff in der Zugriffskontrolle freigegeben? Zur Zugriffskontrolle habe ich mal etwas aus der Online-Hilfe angehangen.
DateianhangLOGO! 8 Soft Comfort Online-Hilfe S. 84-86.pdf (430 Downloads) |
Folgen Sie uns auf