02.12.2009 16:15 | |
Beigetreten: 23.06.2008 Letzter Bes: 17.12.2018 Beiträge: 3176 Bewertung:
|
Such hier mal im Forum nach Com-Server, denke das ist sicherlich nicht viel anders. Ich selbst habe einen COM-Server von Insys, aber nutze ihn mittlerweile nicht mehr wirklich ![]() Naja, wenn's einmal richtig programmiert ist. |
Versuch macht kluch .... |
|
02.12.2009 20:03 | |
Beigetreten: 23.06.2008 Letzter Bes: 17.12.2018 Beiträge: 3176 Bewertung:
|
Wird denn am PC eine USB-Schnittstelle simuliert, worauf die Logo-Soft zugreifen kann? So kenne ich es von Com-Servern, dort wird auf dem PC der die Verbindung über RS232 zur Hardware haben soll, ein "Emulator" (nenne es mal so) installiert. Dieser erstellt eine Schnittstelle, wandelt aber das Protokoll so um, daß es über das Netzwerk zum Com-Server gesendet werden kann. Am Com-Server wird dann das empfangene Protokoll wieder "passend" umgewandelt und über die RS232-Schnittstelle zur Hardware übertragen. Ob das so auch nit den USB-Server'n funktioniert, weiß ich nicht. Kaufen, testen, Erfahrung hier posten.... |
Versuch macht kluch .... |
|
03.12.2009 21:20 | |
Beigetreten: 23.06.2008 Letzter Bes: 17.12.2018 Beiträge: 3176 Bewertung:
|
Na also, da hast du schon einen Ansprechpartner. Finde ich auch mittlerweile interessant, weil der Com-Server sehr schwer (fand ich) einzurichten ist. Und halt wirklich nicht so günstig ist. Da wäre ein USB-Server eine Alternative. |
Versuch macht kluch .... |
|
04.12.2009 18:52 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 30.11.2016 Beiträge: 1654 Bewertung:
|
Hallo, also auch in anderen Beiträgen wurde bereits auf die COM-Server der Firma Wiesemann & Theis GmbH hingewiesen - m. E. äußerst flexibel, sehr zuverlässig, einfache Installation und gute Tools, sehr guter Support und z. B. über eBay mit etwas Geduld und Glück sind unterschiedliche Varianten günstig zu ersteigern!! Aktuelle SW und Firmware kann dann von o.g. Internetquelle kostenfreigezogen werden... Programmieren und Loggen /und/oder Visualisieren ist so easy möglich...und ggf. auch noch einiges mehr... MfG Betel
|
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf