20.02.2008 09:56 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (1) |
Ich mach das über den "conline" adapter von www.ak-nord.de einfach am router anstecken ein port vorwarding machen und dann hast deine serielle schnittstelle dort am netz wo sie brauchst. ab pc installierst die beiliegende software, dannhast eine virtuelle schnittstelle, |
08.05.2009 08:17 | |
Beiträge: 44 Bewertung: (1) |
hmm ne also wenn das von den COM ports begrenzt ist bringt mir das nicht viel, bzw hilft mir nicht so weiter. ich spreche eher von einer menge X00 Logos. |
11.05.2009 12:53 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Wie schon gesagt, da bist du mit der S7-Reihe besser beraten. Da hats auch die richtigen Komponenten dafür. |
11.05.2009 13:24 | |
Beiträge: 44 Bewertung: (1) |
ja ok, für die S7 wäre vl besser. allerdings wäre die vollkommen überdimensioniert für die anlage und auch deutlich zu teuer im vergleich zur LOGO! |
01.10.2009 20:59 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo sabbelhardy, mit etwas Geduld, Geschick und Glück kannst du ber eBay günstig an eine der möglichen Versionen der COM-Server von WuT.de gelangen - super einfach zu konfigurieren und mit der LOGO! anzuwenden. Der Support bei WuT.de ist hervorragend !!! MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
19.02.2010 21:38 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
COM- oder USB-Server ? Wenn ich mir den Preis von der Software anschaue..... wäre das auf alle Fälle günstiger. In wie weit man da über's I-Net zugreifen kann bzw programmieren kann, kann ich nicht sagen, hab da noch keine Erfahrungen |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf