31.07.2018 07:54 | |
Beigetreten: 08.11.2016 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 64 Bewertung: (9) |
Hallo rutschkupplung, das CMR2040 ist leider kein vollständiger Router. Das einzige Routing welches durchgeführt werden kann ist durch den OpenVPN Tunnel auf den PC auf welchem der VPN-Client verwendet wird. Dafür wird eine SIM mit öffentlicher IP (zb T-Mobile) benötigt. Ist dieser VPN Tunnel aufgebaut so kannst du durch diesen automatisch auf unterlagerte Geräte im Netz des Logo!BM zugreifen. Das CMR muss dafür dann als Default Router bei jedem Gerät projektiert sein. Es gibt dafür auch ein FAQ - https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109747067 Hoffe die AW hilft. |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 31.07.2018 12:04:27Link optimiert. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf