29.07.2011 20:18 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Schön, bin also nicht alleine mit dem Problem |
31.07.2011 20:13 | |
Beiträge: 177 Bewertung: (20) |
Bin auch noch nicht wirklich schlauer geworden! |
01.08.2011 09:45 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Was versucht ihr denn zu machen bzw. woran scheitert das Testen denn? |
01.08.2011 10:32 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Dann hab ich hier was, was von Interesse sein könnte. Hab nämlich was hinbekommen. Kurz zur Funktion: Wenn am Serverprogramm der Eingang I1 betätigt wird, wird am Analog-MUX der Wert 1000 ausgegeben. Diesen Wert habe ich in die VM-Parameter-Zuordnung eingefügt. Außerdem wurde in den Ethernetverbindungen eine Serververbindung angelegt. Nachdem im Clientprogramm ebenfalls eine Verbindung angelegt wurde (Client), wurde ein lesender Zugriff eingerichtet. Anschließend wurde ein analoger Netzwerkeingang eingefügt und die Adresse aus dem Zugriff in der Ethernetverbindung eingestellt und dieser Eingang dann auf einen analogenMerker gelegt. Wenn man nun die Simulation in beiden Programmen startet und auch die Netzwerksimulation aktiviert (ebenfalls beide Programme), dann passiert folgendes. Beim Betätigen von I1, wird der Wert 1000 des MUX an den Client übertragen und an AM1 ausgegeben. Einfach mal anschauen, ist ein bisschen knifflig meiner Meinung nach, aber trotzdem gut gelöst. In der Onlinehilfe gibt es eine interessante Seite dazu unter: Menüleiste; Menü Extras; Extras -> Ethernet-Verbindungen! Ich hoffe das hilft erstmal... DateianhangNetzwerk.zip (456 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Mc Muffin am: 01.08.2011 10:33Zuletzt bearbeitet von: Mc Muffin am: 01.08.2011 10:33 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich6 Benutzer |
01.08.2011 15:40 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Guckst du hier Erstmal nur mit Eingängen, mit Ausgängen funktioniert es aber genauso! DateianhangNetzwerk_digital.zip (495 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich7 Benutzer |
01.08.2011 19:57 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Besten Dank...... Dachte es hängt mit diesen V923.* usw. zusammen und habe damit experimentiert. Naja, Stück für Stück.......gemeinsam |
Folgen Sie uns auf