25.07.2011 12:28 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
In LSC Update-Center steht die URL : http://www.siemens.com/logo-update ...drin Bei deiner angegeben Adresse bekomme ich auch keinen Zugriff. |
25.07.2011 13:30 | |
Beiträge: 26 Bewertung: (0) |
-Hallo Nachbar, bei mir steht aber die Adresse drin,wenn ich LSC-UpdateCenter starte!? Wie ist die genaue Adresse von Dir im LSC-UpdateCenter? Mfg SAM2 |
25.07.2011 13:41 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Genau so wie sie im oberen Beitrag steht. |
25.07.2011 15:25 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hallo, ich habfür das Hochrüsten über LSC Hilfe/Update Cetner zwei URLs: URL1: http://www.ad.siemens.de/logo/ftp/softcomfort_v2/update URL2: http://www.siemens.com/logo-update URL1 hab ich in LSC V5 gefunden. URL2 ist anscheinend ab LSC V6.1.12 verwendet. Einfachmal den anderen URL versuchen. Gruss Helmut |
25.07.2011 15:50 | |
Beigetreten: 07.04.2008 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 29 Bewertung: (5) |
Hallo miteinander, Auf Rechner mit Windos XP konnte ich das Update von LOGO!Soft Comfort V6.1.12 auf V7 durchführen. Auf einem Rechner mit Windows7 Pro 32 ist das noch nicht gelungen, wie weiter oben beschrieben.Deshalb hat sich ein Fehler gezeigt, erstelt mann mit Version 7 ein Programm das einen Analogmerker verwendet kann es in Version 6 nicht mehr geöfnet werden. Im Anhang ist die Fehlermeldung dargestelt. Die Datei LSC6.lsc wurde mit Version 6 und LSC7.lsc mit Version 7 erstelt. Grußjmmj DateianhangLSC7.zip (130 Downloads) |
26.07.2011 14:31 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hallo, vermute mal das das mit deinem Win7 zusammenhängt. LSC V6.1.x ist nicht für Win7. Gruss Helmut |
26.07.2011 14:55 | |
Beiträge: 29 Bewertung: (1) |
Danke schon mal für die Antwort. 6.1 läuft unter dem (X86)-Umgebung von Win7 problemlos. Dachte nur das das auch für die V7 gelten könnte. Grüße, RMR |
Folgen Sie uns auf