09.08.2021 14:45 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32888 Bewertung: (4066)
|
Wenn du eine installierte Vollversion von LSC V3 hast, dann kannst du kostenlos auf LSC V8.2.1 updaten, bei dem Upgrade gibt es keine Exportbeschränkung. LOGO! Soft Comfort V8.2 SP1 ( Download, Hinweise, Anleitung )Bei der LOGO! 0BA3 musst du die LOGO! erst in den Transfermodus schalten. Das kannst du erst einmal probieren, bevor du das Upgrade installierst. So schaltet LOGO! automatisch in den Mode PC <-> LOGO: 1. Schalten Sie die Spannungsversorgung von LOGO! aus. 2. Entfernen Sie die Abdeckkappe bzw. das Programm– Modul/Card und schließen Sie das Kabel dort an. 3. Schalten Sie das Netz wieder ein. LOGO! geht automatisch in die Betriebsart PC LOGO. Der PC kann nun auf LOGO! zugreifen. Wie das funktioniert, lesen Sie direkt in der Online-Hilfe der LOGO!Soft Comfort nach. Mit ESC an LOGO! unterbrechen Sie die Verbindung zum PC.
|
10.08.2021 04:02 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32888 Bewertung: (4066)
|
Ah, da sind wir wieder bei den berühmten "unter gewissen Umständen" .... |
10.08.2021 04:12 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32888 Bewertung: (4066)
|
Es gibt keine Bundle Software plus altes RS232-Kabel. Siemens selbst vertreibt das Kabel nur noch als teueres Ersatzteil. Edit: Schau dir mal dies Thema an: (Nicht original Siemens) USB-Kabel für ältere LOGO!s. |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 08/10/2021 04:27:28 |
|
10.08.2021 23:16 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 21.04.2024 Beiträge: 742 Bewertung: (47) |
Ich verstehe das so, dass er nicht das RS232- sondern das (originale) USB-Kabel 6ED1057-1AA01- 0BA0 möchte. Und wenn's geht im Bundle mit der Software.
|
Folgen Sie uns auf