12.09.2014 22:52 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Sieht in der FB bei meiner 0BA8 so aus! Dateianhang2014-09-12 22_49_38-Greenshot.zip (604 Downloads) |
13.09.2014 11:23 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
sorry, hab ich vor lauter Ärger überlesen. Nein ich geh mit dem Handy (ausgeschaltetes WLAN) ins Internet und will dann auf meine Logo zugreifen. |
13.09.2014 14:51 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Also ich habe mit dem Internetzugriff auf die 0BA7 keine Erfahrung und habe gerade meine ersten Schritte in dem Bereich mit der 0BA8 gemacht. Da ging das super einfach dank des Webservers der Logo. Letztern hat die 0BA7 ja nicht!? Somit braucht es ein Programm welches eine Verbindung mit der Logo aufbauen kann. Im Heimnetzwerk ist das LSC und per Handy die LOGOApp! Im Browser einfach die IP und Bord einzugeben, reicht nach meinem Wissen nicht aus!? Lasse mich da aber gern belehren! Hast du dich mal durch diese Beiträge gelesen? https://www.google.de/search?q=logo+0ba7+%C3%BCber+internet&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:de:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=MjwUVMuoN8KG8Qem8ICgCg Kannst es ja auch mal über diese Einstellung siehe Anhang versuchen! Geht der Zugriff vom Handy über den Browser im WLAN-Netzwerk? Dateianhang2014-09-13 14_57_17-Greenshot.zip (269 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 13.09.2014 14:59 |
|
Folgen Sie uns auf