04.10.2017 22:19 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32886 Bewertung: (4066)
|
Tut mir leid, aber deine Äußerungen kann ich absolut nicht nachvollziehen. Du stellst in diesem Beitrag Fragen nach der Firmwareversion. Ich gebe dir eine Antwort, welche du nicht beantwortest. Statt dessen erstellst du einen neuen Beitrag, in welchem du meiner Meinung nach nur Frust abbauen willst. Das es sowohl neue Software- und Hardwareversionen gibt, sollte dir bekannt sein. Du hast es nur vergessen, verdrängt oder was auch immer. In diesem Thema: Neuer Softwarestand und neuer Firmwarestand bei LOGO! 0BA8 hast du am 25.05.2017 21:32 einen Fragebeitrag dazu erstellt
Was genau willst du uns also sagen? |
05.10.2017 06:04 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32886 Bewertung: (4066)
|
Dein Beitrag war ja (wie schon oben erwähnt) vom 25.05.2017, 21:32 Uhr. Mit etwas Suche hättest du viele Themen gefunden, in denen das Erscheinen LSC V8.1 bestätigt wird. Wie etwa hier: LOGO! Soft Comfort V8.1 veröffentlicht vom 17.10.2016 08:56. Simulieren eines Blockausgangs in LSC V8.1 nicht möglich.vom 25.11.2016 06:18. Upgraden von LSC V8.0 auf LSC V8.1 vom 24.12.2016 22:06. Das ist nur eine kleine Auswahl.... |
05.10.2017 07:56 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hallo, noch ein Tip: Seit LOGO! 8 FS:04 steht die erforderliche LOGO! Soft Comfort Version auch auf der Verpackung von LOGO! Gruß Helmut |
Folgen Sie uns auf