19.01.2015 19:47 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Die thermischen Stellantriebe von COSMO (z.B. COSMO ROLL) benötigen deutlich unter 1 Watt. |
20.01.2015 20:11 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo NONO87, eine Siche nach "PWM LOGO" führt sofort auf hilfreiche Beiträge, insbesondere: Hinweise zur PWM Signalerzeugung mit der LOGO! Ob eine Einzelraumregelung tatsächlich am Besten geeignet und am wirtschaftlichsten ist wird in diversen Foren zurHeizungssteuerung diskutiert. M. E. sollte bereits dieSteuerung bzw. Regelung derHeizkreise(Vorlauftemperatur und Spreitzung) an die Witterung und das Objekt (nur Ausgleich der Verluste und keine oder nur minimale Reserve)optimiert werden. Die dann noch ggf. erforderliche Abregelung (einzelner Räume) wird dann über die HeizkörperThermostate erreicht. Diese können bei Bedarf auch (preiswerte) elektrisch oder thermoelektrisch (stromlos offen)angetriebene und temperatur- und/oder zeitgesteuerte Geräte sein...Nur wenn die Heizung aktiv ist und ein Abregeln erforderlich ist, wird elektr. Hilfsenergie benötigt (für das getaktete [PWM-ähnlich oder Impulse angepasster Dauer] vollständige oder ggf. auch teilweise Schließen des Aktors). Sind im zu beheizenden Objekt deutliche Temperaturunterschiede einzelner Bereiche oder Räume tatsächlich realisierbar (Dämmung, Türen geschlossen etc.) oder erforderlich könnte auch eine zentrale Steuerung der Einzelräume (wie von dir offensichtlich gewünscht) erfolgen. Die Stellaktoren können aus einer großen Palette (Internet) ausgesucht werden. ggf. ist auch eine "Bastellösung" an typischen preiswerten batteriegetriebenen Geräten möglich (durch Brücken der Bedientaster für manuellen Betrieb mittels Relais), wobei dann ein sog. drei-Punkt-Schrittregler (wie bei Heizungsmischern) zur periodischen Ansteuerung der Stellglieder Verwendung finden kann. MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
29.01.2015 14:36 | |
Beigetreten: 23.11.2011 Letzter Bes: 17.09.2024 Beiträge: 202 Bewertung: (32)
|
Hallo NONO87, hast du dir schon die Beschreibung zum PI-Regler in der Online Hilfe von LOGO!Soft Comfort V8 angeschaut? Was dir evtl. auch helfen wird, ist folgendes Applikationsbeispiel, wo ein PI-Regler zum Einsatz kommt. In der Dokumentation zu dem Beispiel findest du dann auch eine Beschreibung zu denParametern des PI-Reglers. Zwar handelt das Thema eher von Druck, aber eskann dir ggf. einige Lösungsansätze für deine Anwendung geben. Micro Automation: PI-Regler mit LOGO! für einfache Anwendungen - Drehzahl von Motoren optimal regeln (Set 23) Hoffe ich konnte weiterhelfen Gruß und viel Glück, KM_AS |
Folgen Sie uns auf