06.06.2017 23:35 | |
Beigetreten: 16.11.2012 Letzter Bes: 10.03.2024 Beiträge: 307 Bewertung: (52) |
Welche WinCC Version benutzt du? Ich habe mal ein paar Screenshots mit LSC8.1 und WinCC V13 SP1 gemacht. So in etwa sollte es aussehen... Ich habe VW500 als Adresse für die Meldungen verwendet. Die Eingänge I1-I6 der Logo gehen dabei direkt auf Netzwerkausgänge NQ1-NQ6. Die Ausgänge NQ1-NQ3 haben die Adressen V500.0 - V500.2 Die Ausgänge NQ4-NQ6 haben die Adressen V501.0 - V501.2 In der Standard-Variablentabelle im WinCC gibt es die Variabel "Meldungen" vom Typ "WORD" mit der Adresse VW500. In der Adresse VW500 sind die BIT Adressen V500.0-V500.2 und V501.0-V501.2 zu einem WORD zusammengefasst. Die Variabel "Meldungen" wird in der HMI-Meldung als Triggervarable verwendet. Jedes BIT dieser Variabel steht für eine Meldung. In den Screenshots ist das nochmal bildlich dargestellt. DateianhangLOGO_HMI_Meldungen.pdf (203 Downloads) |
Folgen Sie uns auf