26.06.2010 23:34 | |
Beigetreten: 23.06.2008 Letzter Bes: 02.11.2020 Beiträge: 3180 Bewertung:
|
Rasenmäher bauen Ich habe mal in einer Simens-Zeitschrift (ging um Einsätze der SPS, etc.) einen Bericht gelesen, wo in einem Nascar eine Logo eingesetzt worden ist. Wofür diese aber genau war, weiß ich nicht mehr. Ist schon recht lange her. Denke schon, daß man die Logo für die eine oder andere Aufgabe im Auto einsetzen könnte. Abgastemperaturen, Druck und Temperatur vom Turbolader. Automatisches Licht EIN/AUS über Lichtsensor, Füllstände vom Spritzwasser. Überwachung bei Anhängerbetrieb. Flex. Scheibenwischerintervall Schätze, da sind kaum Grenzen gesetzt. Wie schon im meinem Beitrag erwähnt wurde, Sicherheitseinrichtungen sollten nicht ersetzt werden ! |
Versuch macht kluch .... |
|
27.06.2010 19:13 | |
Beiträge: 152 Bewertung:
|
Die komplette Beleuchtung über Ein- und Ausgänge durch schalten. Und dann nen kleinen Knopf um vor der Disco mit Lichtershow zu prahlen |
27.06.2010 19:20 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Ich glaub, die Schweiz hat sogar eine Marine... Irgendso ein Paddelboot auf dem Bodensee. |
27.06.2010 21:01 | |
Beigetreten: 23.06.2008 Letzter Bes: 02.11.2020 Beiträge: 3180 Bewertung:
|
Autsch Kennst du den Beitrag aus der Zeitung? Weiß nicht ob das zu Werbezwecken war, denn es waren in der Zeitung immer wieder Lösungen von Endkunden, nicht nur Logo. |
Versuch macht kluch .... |
|
27.06.2010 22:19 | |
Beigetreten: 11.11.2008 Letzter Bes: 16.11.2019 Beiträge: 718 Bewertung:
|
... zur Marine guckst du hier ! MfG. ring24h |
Antworten wären einfacher, wenn bei Anfragen die Logo! Version (0BAx, R?...) und die Spannung (12/24, 24, 230) angegeben würde |
|
28.06.2010 04:28 | |
Beigetreten: 23.06.2008 Letzter Bes: 02.11.2020 Beiträge: 3180 Bewertung:
|
Ich meinte den Beitrag zum Nascar-Auto. Der sah nicht nach Werbung aus. Ist auch schon einige Jahre her, hätt ich doch mal aufheben sollen |
Versuch macht kluch .... |
|