30.09.2014 16:19 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
HalloSchnasseldag, ich habe gerade dein Programm mal mit einer 0BA8 getestet. Initialize=True E_NoError Siemens scheint da doch einiges geändert zu haben. Schade! Die 0BA8 habe ich gekauft weil ich damit eine Millenium 3 ablösenmöchte und da die neue Logo einen Webserver hat. Für die Millenium 3 gibt es auf der Seite http://intro.whzan.com/ein kleines Tool mit dem man die I/O auf dieser Seite visualisieren kann. Sieht bis auf ein paar Kleinigkeiten super aus aber man muss in der Steuerung eine serielleAusgabe programmieren was recht verwirrend ist. Sowas müsste es für die Logo geben! Wenn Du interesse hast, sprech die Betreibe von Whzan mal an. Ich glaube wenn man die Werte hat ist der Upload auch nicht schwierig. Vielleicht hat Whzan ja interesse das die Logouser Ihre Daten dort visualisieren. Gruß Stefan |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 10/1/2014 11:28 AMNeue Überschrift nach splitten von /tf/WW/de/Posts/104245#top |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
12.08.2015 10:59 | |
Beiträge: 37 Bewertung: (9) |
Hallo Peterhans,
Allerdings habe ich mir im letzten Jahr eine hutschienenfähige IO Erweiterung für den Raspberry Pi (Hubo für Hutschienenboard) gebaut, welche die folgenden Features bietet:
Das Modul läßt sich kaskadieren, d.h. bis zu 4 Module lassen sich hintereinanderschalten. Um die Programmierung in C zu vereinfachen, hatte ich eine kleine Bibliothek geschrieben inkl. 25 Beispielprogrammen. Das ganze kann natürlich auich in Python o.a. programmiert werden. Einen einfachen Logger, der es für meine Zwecke tut, hatte ich dann im Handumdrehen mit der C-Bibliothek erstellt. Falls es Dich interessiert, dann kannst Du die Beschreibung meines Heizungssteuerungsprojektes (innerhalb welchen ich Hard- und Software entwickelte) im Raspiforum hier nachlesen. Insofern ist mein "Logo-Leidensdruck" gerade nicht mehr ganz so hoch, wenngleich ich die Logo immer noch für ein tolles Gerät halte, mit welchem man mit wenig Aufwand sehr viel erreichen kann! Derweil schöne Grüße... schnasseldag |
Zuletzt bearbeitet von: Schnasseldag am: 12.08.2015 11:01:59 |
|
10.06.2016 15:27 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.09.2024 Beiträge: 33837 Bewertung: (4205)
|
Schau dir mal dies Thema an: oder besuche mal diese Seite: |
Folgen Sie uns auf