05.11.2010 08:51 | |
Beigetreten: 21.03.2006 Letzter Bes: 10.09.2024 Beiträge: 10228 Bewertung: (1181) |
Hallo, Wollen wir zusammen mit der englischen Version des Forums diese Liste füllen. logo∧ logo soft wish list Das deutsche LOGO! Konferenz ist dann Englisch ein stärker. Gruss, Hristo Mihalev |
09.11.2010 17:44 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo UMENCHO, ich halte auf Basis meiner Beiträge hier im deutschen Forenteil, auf die bieher weder direkt noch indirekt ein Feedback der SIEMENS-LOGO!-Entwickler erfolgte, nur wenig von einer "nice to have" Liste, die vor allem auch Funktionswünsche von "höherwertigen SPS-Geräten enthält. Würde Siemens die bekannten Fehler/Ungereintheiten der LOGO!-Firmware und von LOGO!SoftComfort angehen (hier und hier) sowie dieVorschläge unter ==> "LOGO! 0BA6 - Erstes Feedback an die LOGO!-Entwickler" beherzigen (bzw. möglichst viele davon), dann sollte die LOGO! bereits deutlich an "Potenz" undEinsatzmöglichkeitengewinnen (ohne das Konzept der LOGO! wesentlich zu ändern!). MfG |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf