Industry Online Support
Technical Forum
10.08.2011 15:47 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Hallo. Als erstes empfehle ich immer sehr gerne das Handbuch, da werden schon sehr viele Fragen beantwortet. Grundsätzlich ist das möglich, was du vor hast. Einen Regler benötigst du nicht, ist doch schon der FU .... Der FU wird aber, wenn er nicht mit festen Frequenzen arbeiten soll, über 0..10V angesteuert. Oder über ein ext. Poti. Dies steht aber auch in der Beschreibung des FU drin. Um ihn mit der Logo anzusteuern benötigst du ein analoges Ausgangsmodul ( AM2 AQ ). Die Logo-Basismodule können keine analogen Signale ausgeben. |
11.08.2011 10:02 | |
Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
Ja, ok aber was ist da denn am besten für ein motor ein Syncrone Servomotor oder Asynchron Servomotor oder oder? |
11.08.2011 15:15 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Wenn sich dein FU über ein Analogsignal ansteuern lässt: JA |