23.08.2011 10:03 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Hast du dir die zip-Datei von McMuffin (Beitrag Seite 1 ganz unten) mal angesehen? Er hat es halt nur mit einem KTP600 umgesetzt. Bei WinCC flexible weiß ich jetzt nicht, ob der nötige S7-200 Kommunikationstreiber integriert ist. Wie sind deine Kenntnisse mit Logo und Step7/WinCC? |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 13.01.2012 11:38 |
|
23.08.2011 12:57 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Das klingt sehr interessant. Mit welcher Software hast du es umgesetzt? Evtl. erstellst du einen eigenen Beitrag mit einer genaueren Beschreibung. |
23.08.2011 15:17 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
genau nach sowas hab ich gesuch! danke! ich probier es jetzt mal! |
29.08.2011 16:58 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Wo müssen Zahlen eingegeben werden und vorallem für was? Viele Grüße |
08.09.2011 12:40 | |
Beiträge: 79 Bewertung: (6) |
Versuch erst mal mit der LogoSoftcomfort eine Verbindung zu erstellen.Dann kann man die IP-Adressen schonmal ausschliessen. |
08.09.2011 22:22 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
OK jetzt gehts! Lag nur an der PG/PC Schnittstelle |
Folgen Sie uns auf